Descripción funcional
Descripción general
El relé de supervisión de fugas a tierra VigiPacT RMH se instala en la parte frontal de paneles de distribución y paneles y proporciona una valiosa ayuda en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Funciones
El relé VigiPacT RMH se utiliza junto con un multiplexor RM12T VigiPacT y un toroide VigiPacT (abierto o cerrado) o un sensor rectangular.
-
Mide la corriente de fuga a tierra detectada por los toroides (12 como máximo).
-
Muestra la corriente de fuga a tierra.
-
Implementa dos umbrales de corriente de fuga a tierra, uno correspondiente a una prealarma y otro a una alarma.
-
Se comunica a través de la línea serie de comunicación Modbus.
Detección de alarmas
El umbral de alarma corresponde a una corriente de fuga a tierra que es peligrosa para la instalación.
Se activa una alarma cuando la corriente de fuga a tierra medida es mayor que el umbral de alarma establecido (I alarm) en al menos un toroide durante un periodo de tiempo superior al retardo de alarma establecido (alarma t en milisegundos o segundos) para dicho toroide.
-
Cuando una alarma está activa, los LED y se encienden.
-
Si sólo se detecta una alarma, se muestra la pantalla del toroide correspondiente y el valor de la corriente de fuga a tierra parpadea.
-
Si se detecta más de una alarma, se muestra la pantalla .
Detección de prealarmas
El umbral de prealarma corresponde a un nivel de fuga a tierra que debe eliminarse antes de que se vuelva peligroso para la instalación.
Se activa una prealarma cuando la corriente de fuga a tierra medida es mayor que el umbral de prealarma establecido en al menos un canal durante un periodo de tiempo superior al retardo previo al disparo de prealarma establecido (prealarma t en milisegundos o segundos) para dicho toroide.
-
Cuando una prealarma está activa, el LED se enciende.
-
Si sólo se detecta una prealarma, se muestra la pantalla del toroide correspondiente y el valor de la corriente de fuga a tierra parpadea.
-
Si se detecta más de una prealarma, se muestra la pantalla .