DOCA0108ZH-03

功能描述

综述

安装在配电盘和面板正面的 VigiPacT RMH 接地漏电监控继电器可为电气装置的维护提供重要帮助。

功能

VigiPacT RMH 继电器与 VigiPacT RM12T 多路复用器和 VigiPacT 环形互感器(开式或闭式)一起使用。

  • 可测量由各环形互感器(最多 12 个)检出的接地漏电电流。

  • 可显示接地漏电电流。

  • 实施两个接地漏电电流阈值,其中一个与预警相对应,另一个则与报警相对应。

  • 通过 Modbus 通讯串行线路进行通讯。

报警检测

报警阈值 I alarm 对应于对装置造成危害的接地漏电电流。

当在至少一个环形互感器上测得的接地漏电电流在久于该特定环形互感器的设置报警延时(t alarm,以毫秒或秒为单位)的时间内高于设置报警阈值 (I alarm) 时,将激活报警。

  • 当报警处于活动状态时,ALARMPRE-AL LED 打开。

  • 当仅有一个报警被检出时,对应环形互感器的 Metering 屏幕将会显示,且接地漏电电流值将会闪烁。

  • 当有多个报警被检出时,Alarm 屏幕将会显示。

预警监测

报警阈值 I Pre-alarm 对应于在对装置造成危害之前就必须被消除的接地漏电电流级别。

当在至少一个通道上测得的接地漏电电流在久于该特定通道的设置预警脱扣延时(t alarm,以毫秒或秒为单位)的时间内高于设置预警阈值时,将激活预警。

  • 当预警处于活动状态时,PRE-AL LED 打开。

  • 当仅有一个预警被检出时,对应环形互感器的 Metering 屏幕将会显示,且接地漏电电流值将会闪烁。

  • 当有多个预警被检出时,Metering 屏幕将会显示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?