Description fonctionnelle
Présentation
Installé à l'avant des tableaux et panneaux, le relais de surveillance de fuite à la terre VigiPacT RMH apporte une aide précieuse pour la maintenance des installations électriques.
Fonctions
Le relais VigiPacT RMH est utilisé avec un multiplexeur VigiPacT RM12T et un capteur VigiPacT de type tore (ouvrant ou fermé) ou cadre sommateur.
-
mesure le courant de fuite à la terre détecté par les tores (12 au maximum) ;
-
affiche le courant de fuite à la terre ;
-
applique deux seuils de courant de fuite à la terre, l'un pour une préalarme et l'autre pour une alarme ;
-
communique via la ligne série Modbus.
Déclenchement d'une alarme
Le seuil d'alarme signale le dépassement d'un seuil de courant au-delà duquel le défaut d'isolement est devenu dangereux pour l'installation.
Une alarme est activée dès que le courant de fuite à la terre mesuré dépasse le seuil d'alarme (I alarm) sur un tore au moins pendant une période supérieure à la temporisation avant alarme (t alarm, en millisecondes ou secondes) définie pour ce tore.
-
Lorsqu'une alarme est active, les voyants et s'allument.
-
Si une seule alarme est déclenchée, l'écran du tore associé s'affiche et la valeur de courant de fuite à la terre clignote.
-
Si plusieurs alarmes sont déclenchées, l'écran s'affiche.
Déclenchement d'une préalarme
Le seuil de préalarme signale le dépassement d'un seuil de courant au-delà duquel le défaut d'isolement doit être éliminé avant de devenir dangereux pour l'installation.
Une préalarme est activée dès que le courant de fuite à la terre mesuré dépasse le seuil de préalarme sur une voie au moins pendant une période supérieure à la temporisation avant préalarme (t pre-alarm, en millisecondes ou secondes) définie pour cette voie.
-
Lorsqu'une préalarme est active, le voyant s'allume.
-
Si une seule préalarme est déclenchée, l'écran du tore associé s'affiche et la valeur de courant de fuite à la terre clignote.
-
Si plusieurs alarmes sont déclenchées, l'écran s'affiche.