DOCA0108ZH-03

HMI 菜单结构

综述

(1) 只有在已连接好环形互感器 X 时才可以对环形互感器 X 进行测量。

(2) 菜单项中的修改受密码保护。

主页菜单

Home 屏幕显示了菜单项列表。

  • Metering

  • Test

  • Settings

  • Communication

  • Product information

  • Factory reset

  • Password

示例:Metering 菜单

示例:Settings 菜单

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?