DOCA0108FR-03

Structure des menus de l'IHM

Présentation

(1) La mesure du tore X est disponible à condition que celui-ci soit raccordé.

(2) La modification de l'option de menu est protégée par mot de passe.

Menu Home

L'écran Home affiche la liste des options de menu.

  • Metering

  • Test

  • Settings

  • Communication

  • Product information

  • Factory reset

  • Password

Exemple : Menu Metering

Exemple : Menu Settings

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?