DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Világítási csoport hozzáadása

Világítási csoport hozzáadása a bal felső és alsó gombhoz:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Vezeték nélküli kapcsoló opcióra.
  2. A vezérlőpult oldalán koppintson a bal felső > Világítási csoport > +.
  3. Koppintson a Név szerkesztése elemre, írja be a csoport nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintással kiválaszthatja a csoportot képviselő fedőképet .

  4. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra az eszközök listáról történő kiválasztásához, majd koppintson a Következő gombra.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet hozzáadhat a használatával.

  5. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a Mentés gombra.
  6. A Világítási csoport válassza ki a nyomógombhoz hozzárendelni kívánt világítási csoportot (B).
  7. Nyomja meg röviden a jobb felső nyomógombot 3-szor az eszköz aktiválásához és koppintson a Sure (C)-re a mobilalkalmazásban.

    A világítási csoport bal felső és alsó billentyűhöz történő hozzáadása befejeződött (D).

    MEGJEGYZÉS: Ha redőny/hangulat csoportot ad hozzá a bal felső/alsó billentyűhöz, akkor az alkalmazás eltávolítja a világítási csoportot a bal felső/alsó billentyűről.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?