DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.
Az eszköz párosításához kövesse a lépéseket:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a +.
  2. Koppintson az Automatikus hozzáadás fülre, és koppintson a Megerősítés gombra.
  3. Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
  4. Koppintson a Központi egység kiválasztása lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
  5. A párosítás indításához nyomja le 3-szor röviden a jobb felső billentyűt.
    MEGJEGYZÉS: Várjon néhány másodpercet, amíg befejeződik az eszköz keresése.
  6. Érintse meg a Next (A) gombot, és válassza a Freelocate Switch [Szabadlábra helyezés] lehetőséget.

  7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a Kész gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?