DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz párosítása

Az eszköz eléréséhez és vezérléséhez a Wiser alkalmazás segítségével először párosítsa eszközét a Központi egységgel. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.
MEGJEGYZÉS: Ha a vezeték nélküli kapcsolót 1-csatornásról 2-csatornás üzemmódra szeretné átváltani, akkor a párosítás megkezdése előtt olvassa el A vezeték nélküli kapcsoló átváltása 1-csatornásról 2-csatornás üzemmódra című részt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?