DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszközről

Az 1-es/2-es csatlakoztatott vezeték nélküli kapcsoló (a továbbiakban: vezeték nélküli kapcsoló/freelocate kapcsoló) egy elemmel ellátott vezeték nélküli kapcsoló, amely ugyanazon Zigbee hálózaton belül több Zigbee eszköz (például lámpa és redőny) vezérlésére használható. Az eszköz a Wiser alkalmazás segítségével konfigurálható.

A vezeték nélküli kapcsoló funkciói:

  • Csoport hozzáadása (például világítás- és redőnyvezérlés).

  • Vegyen fel egy Hangulatot (például Movie Night, Good Night Moment).

  • Az elem alacsony töltöttségét jelző értesítés.

MEGJEGYZÉS:
  • A eszköz használati útmutatója a 2-csatornás vezeték nélküli kapcsoló párosítását, konfigurálását és egyéb funkcióit mutatja be. Ugyanez vonatkozik az 1-csatornás vezeték nélküli kapcsolókra is.

  • Az építőanyagok interferenciát okozhatnak, amely befolyásolja az átjáró és az eszköz közötti távolságokat. A szabadban nincs interferencia, így a távolság sokkal hosszabb is lehet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?