DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz manuális párosítása

Az eszköz manuális párosításához kövesse a lépéseket:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a +.
  2. Koppintson , válassza ki a Wiser központot, majd koppintson a Kész gombra.
  3. Az eszköz hozzáadásához válassza ki az alábbi opciók valamelyikét (A):
    • Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
    • Hozzáadás telepítési kód nélkül

  4. Az eszköz telepítési történő hozzáadásához koppintson Az eszköz hozzáadása telepítési kóddal opcióra a legördülő menü megnyitásához. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Telepítési kód beolvasása - Beolvashatja az eszközön lévő telepítési kódot
    • Telepítési kód manuális bevitele - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről
    Az eszköz telepítési kóddal való hozzáadása után folytassa a 6. lépéssel.

    JAVASLAT: Biztonsági okokból javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.
  5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül elemre.
  6. Nyomja meg háromszor röviden a jobb felső sarokban található gombot.
    Győződjön meg róla, hogy a LED narancssárgán villog.
  7. Az alkalmazásban válassza az Ellenőrizze, hogy villog-e a LED (C) opciót és koppintson a Konfiguráció indítása elemre.

  8. Várjon néhány másodpercet, amíg a LED zöld színre vált, és az alkalmazás jelzi, hogy az eszköz hozzáadása sikeresen megtörtént.
    A zöld LED azt mutatja, hogy a vezeték nélküli kapcsoló sikeresen csatlakozott az Átjáróhoz/hubhoz.

  9. Miután az eszközt hozzáadta az alkalmazásban, koppintson a Kész opcióra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?