DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz módosítása 1-csatornásról 2-csatornásra

Módosíthatja a vezeték nélküli kapcsoló üzemmódját 1-csatornásról 2-csatornásra, mielőtt párosítaná az eszközt a Központi egységgel.
MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli kapcsoló alapértelmezés szerint 1-csatornás üzemmódban van.
Az üzemmód módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Vegye le az 1-csatornás billentyűt a modulról.

    ÉRTESÍTÉS
    A modul sérülése
    A modul a billentyűre van rögzítve. Egy csavarhúzó használatával óvatosan vegye le a billentyűt a modulról.
    Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.
  2. Tegye rá a 2-csatornás billentyűt a modulra.

  3. Helyezze be a modult elölről a keretbe, és győződjön meg róla, hogy az a helyére pattant.

  4. Tartsa lenyomva a jobb felső és bal alsó nyomógombot egyszerre 10 másodpercig, amíg a LED el nem kezd pirosan villogni.

    A piros LED az átkapcsolási folyamatot jelzi. A vezeték nélküli kapcsoló mostantól 2-csatornás üzemmódra vált.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné visszaállítani az üzemmódot 1-csatornásra, indítsa újra az eszközt és cserélje vissza az 1-csatornás billentyűt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?