DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Hangulat létrehozása

Egy hangulat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a .
  2. A Hangulat létrehozásához kattintson a Hangulatok menü + ikonjára.
  3. Koppintson a Név szerkesztése elemre, írja be a csoport nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintással kiválaszthatja az Ön pillanatát jelképező fedőképet .

  4. A Művelet részben koppintson a Feladat hozzáadása (B) elemre a dia menü megnyitásához.
  5. A Feladat hozzáadása menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
    • Eszköz vezérlése - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket.
    • Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet hozzáadhat a használatával.

  6. Koppintson az Eszköz futtatása opcióra és válassza ki az eszközöket és a hozzáadni kívánt funkciókat, majd koppintson a Következő gombra.
    PÉLDA: Ha szeretne széthúzni egy függönyt, akkor koppintson a Függönyvezérlő > Vezérlés > Széthúzás opcióra, majd koppintson a Mentés elemre.
  7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a Mentés gombra.
    JAVASLAT: Másik megoldás, ha a Vezeték nélküli kapcsoló > Jobb felső gomb > Hangulat opcióhoz lép és a + ikonra kattint a hangulat létrehozásához.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?