DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Redőnycsoport hozzáadása

Kövesse a lépéseket egy redőnycsoport jobb felső és jobb alsó billentyűhöz való hozzáadásához:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Vezeték nélküli kapcsoló opcióra.
  2. A vezérlőpult oldalán koppintson a jobb felső gombra > Redőnycsoport > +.
  3. Koppintson a Név szerkesztése elemre, írja be a csoport nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintással kiválaszthatja a csoportot képviselő fedőképet .

  4. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra az eszközök listáról történő kiválasztásához, majd koppintson a Következő gombra.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet hozzáadhat a használatával.

  5. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a Mentés gombra.
  6. A Redőnycsoport -nál válassza ki a nyomógombhoz hozzárendelni kívánt redőnycsoportot (B).
  7. Nyomja meg röviden a jobb felső nyomógombot 3-szor a Vezeték nélküli kapcsoló bekapcsolásához és koppintson a mobilalkalmazásban.

    A redőnycsoport jobb felső és alsó billentyűhöz történő hozzáadása befejeződött (D).

    MEGJEGYZÉS: Ha világítás/hangulat csoportot ad hozzá a jobb felső/alsó billentyűhöz, akkor az alkalmazás eltávolítja a redőnycsoportot a jobb felső/alsó billentyűről.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?