DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Elemcsere

Cserélje ki az eszköz elemét, ha a töltöttségi szint alacsony vagy kritikus. Az elem töltöttségi szintje látható a mobilalkalmazásban.

Az eszköz elemének cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

FIGYELMEZTETÉS!
VEGYI ÉGÉS VESZÉLYE
Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
ÉRTESÍTÉS
BERENDEZÉS KÁROSODÁSA
Az eszköz rögzítőkarmokkal van a rögzítőlapra szerelve. Soha ne húzza kifelé az eszközt, mielőtt felfelé csúsztatná.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

  1. Az eszközt felfelé csúsztatva távolítsa el a rögzítőlapról.

  2. Forgassa el az eszközt 180°-kal, hogy hozzáférjen az elemfedélhez.

  3. Tartsa lenyomva a elemtartó fedelét a hüvelykujjával.

  4. Az eltávolításhoz csúsztassa el az elemtartó fedelet a másik hüvelykujjával.

  5. Vegye ki a régi elemet, és néhány másodpercig nyomja meg az eszköz valamelyik nyomógombját.

    MEGJEGYZÉS: A használt elemeket a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.
  6. Helyezze be az elemet a plusz (+) jellel kifelé fordítva.

  7. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?