DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról.
Az eszköz eltávolításához:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Vezeték nélküli kapcsoló opcióra.
  2. Koppintson a további részletek megjelenítéséhez.
  3. Koppintson az Eltávolít és gyári visszaállítási eszköz (A) lehetőségre, és nyomja meg röviden a jobb felső nyomógombot 3-szor a készülék bekapcsolásához.

    JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához az otthon lapon koppintson és tartsa lenyomva a Csatlakoztatott vezeték nélküli kapcsolót.
    MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is problémába ütközött a visszaállítással, olvassa el a készülék Az eszköz gyári beállításainak visszaállításaalaphelyzetbe állítását.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?