DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Redőnycsoport leválasztása

A redőnycsoport leválasztásával a redőnycsoport törlése nélkül lehetséges eltávolítani a redőnycsoportot a hozzárendelt gombokról.
Egy redőnycsoport leválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Lépjen a vezérlőpanelhez, és koppintson a Jobb felső gombra.
  2. Koppintson a Leválasztás gombra.
  3. Nyomja meg háromszor röviden a Vezeték nélküli kapcsoló gombját az eszköz aktiválásához, majd a Jóváhagyás gombot az alkalmazásban.

    A redőnycsoport jobb felső és alsó billentyűről történő eltávolítása befejeződött.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?