DUG_Sedna_FLS_WSE-01

Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása

Vissza tudja állítani a Vezeték nélküli kapcsolót a gyári alapértelmezésre. Bármikor visszaállítható manuálisan, pl. ha az eszköz üzemmódját 1-csatornásról 2-csatornásra módosítják.
A vezeték nélküli kapcsoló alaphelyzetbe állítása:
  1. Nyomja meg röviden a jobb felső nyomógombot 3-szor (< 0,5 mp), majd tartsa lenyomva a nyomógombot (>10 mp).
  2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, majd engedje fel a nyomógombot.
    A vezeték nélküli kapcsoló újraindul és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS:
    • A visszaállítás után a LED kikapcsol az elem élettartamának növeléséhez.

    • Minden konfigurációs adat, felhasználói adat és hálózati adat törlődik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?