DUG_ITRV_WSE-01

Ändra enhetssymbolen

Du kan ändra enhetsikonen med Wiser-appen.
  1. startsidan väljer du den enhet som du vill ändra ikonen för.
  2. Tryck på i skärmens övre högra hörn.
  3. Tryck på redigera bredvid enhetsnamnet.
  4. Tryck på Symbol för att visa menyn.
  5. I listrutan väljer du något av följande (A) för att ändra enhetsikonen:
    • Ta foton - gör att du kan klicka på ett foto från mobilkameran.
    • Markera i ikonbibliotek - gör att du kan markera en ikon i programbiblioteket.
    • Välj från album - du kan välja ett foto i mobilgalleriet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?