DUG_ITRV_WSE-01

Kontrollera enhetshistoriken

Med Wiser by SE-appen kan du övervaka temperaturförändringarna genom att gå till enhetshistoriken.
Så här visar du enhetshistoriken för gruppen Termostater:
  1. Startsidan trycker du på Alla enheter > Radiatortermostater.
  2. Tryck på Historik på kontrollpanelssidan för enheten.
  3. På sidan Historik kan du se temperaturförändringarna i vyn Dag (A), Vecka (B), Månad (C) eller År (D).

    OBSERVERA: Du kan justera datum, vecka, månad eller år med hjälp av panelen (E).
    Alternativt kan du navigera till Startsidan > Alla enheter > Radiatortermostater > Historik för att se enhetshistoriken för de enskilda termostaterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?