DUG_ITRV_WSE-01

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
OBS: Kom ihåg att sätta i batterierna.
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka på och markera önskad Wiser-hubb på snabbmenyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.
  4. Om du vill parkoppla enheten med installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden - du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
    När du har parkopplat enheten med installationskoden går du vidare till steg 6.

  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. Vrid och håll vredet i +riktningen under några sekunder.
    LED:en i mitten blinkar grönt.
  7. I appen väljer du LED:en i mitten blinkar grönt och trycker på Starta konfiguration (C).

  8. Efter några sekunder indikerar en helt grön LED att enheten har parkopplats till Gateway/Hub.
  9. När enheten har lagts till i appen trycker du på Klar.
    OBS:
    • Innan du trycker på Klar kan du markera rummet för att tilldela detta till termostaterna. Detta skapar en grupp som styr termostaterna, se Använda enheten.

    • Se Ändra enhetens placering för att tilldela ett rum till termostaten, om du inte gjorde detta i steg 9.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?