DUG_ITRV_WSE-01

Ta bort enheten

Med Wiser by SE-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Så här tar du bort en enhet:
OBS: Du kan bara ta bort enheten genom att gå till varje termostatkontrollsida.
  1. Startsidan trycker du på Alla enheter > Radiatortermostater.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Tryck på Ta bort och fabriksåterställ enhet (A) och tryck på OK.

    FÖRSLAG: På startsidan trycker du på och håller ned iTRV för att ta bort enheten.
    OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enhet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?