DUG_ITRV_WSE-01

Aktivera barnlåset

Barnlåset hjälper till att hindra barn från att ställa om termostaterna. När det underordnade låset är aktiverat kan termostaterna endast manövreras med appen, men inte manuellt. För att komma åt barnlåsfunktionen måste du först aktivera Visning av enskilda termostater på startsidan.
Så här aktiverar du barnlåsinställningarna:
FÖRSLAG: När du aktiverar barnlåset slås termostaten inte av, utan förblir i sin nuvarande status.
  1. Startsidan trycker du på Alla enheter > Radiatortermostater.
  2. Tryck på Inställningar.
  3. Tryck på växlingsknappen (A) för att aktivera inställningarna för Barnlås.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?