DUG_ITRV_WSE-01

Felsökning

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Termostaten svarar inte eller så mäter appen inte temperaturen. Strömavbrott eller Wiser Gateway har startats om. Efter strömavbrott behöver Wiser Gateway upp till 15 minuter för återställning.
Termostat visas offline i appen eller så blinkar LED-lampan i mitten.
  1. Dålig signal mellan Wiser Gateway och termostaten.

  2. Batterierna behöver bytas ut i termostaten.

  3. Termostaten har återställts genom åtgärd på den fysiska enheten.

  1. Återanslut termostaten i appen.

  2. Byt batterierna och kalibrera om termostaten, se byte av batterier och omkalibrering av enheten.

  3. Konfigurera enheten på nytt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?