DUG_ITRV_WSE-01

LED-indikeringar

Normal användning

Tillstånd

Användarinteraktion

+ LED

Mitten-LED

- LED

Varaktighet

Värmeförstärkning

Vrid vredet i +riktningen

   

Fast i 5 sekunder

Värmeminskning

Vrid vredet i -riktningen

   

Fast i 5 sekunder

Huvudkalibrering

Tillstånd

Användarinteraktion

+ LED

Mitten-LED

- LED

Varaktighet

Starta

Sätt i batterierna

Blinkar kort en gång

Öppnar ventilen

Automatiskt när batterierna sätts i ELLER vrid och håll vredet i +riktningen under 8 sekunder (för batteribyte)

   

Tänd tills ventilen är öppen

Redo att parkopplas

Termostaten är redo att installeras när ventilen är helt öppen (se ovan)

Röd och blå: blinkar i upp till 5 minuter

Fast orange = inte uppkopplad | Fast grön = uppkopplad

Stänga ventilen

Vrid och håll vredet i -riktningen i 2 sekunder

   

Tänd tills ventilen är stängd

Kopplar upp

Vrid och håll locket i +riktningen i 3 sekunder

   

Pulserar i upp till 2 minuter

Uppkoppling klar

Parkopplingsprocessen påbörjas

   

Fast i 5 sekunder

Uppkoppling misslyckades

Om inget nätverk hittas efter 2 minuter

   

Blinkar i 5 sekunder

Feldetekteringsläge

Tillstånd

Användarinteraktion

+ LED

Mitten-LED

- LED

Varaktighet

Låg batterinivå

     

Fast i 1 sekund (upprepas varje timme)

Kritiskt låg batterinivå

     

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepas varje minut)

Ingen signal/nätverk

     

Fast med uttoning efter 2 sekunder.

OBS: I detta fall har termostaten inte kopplats upp till Wiser-systemet och måste antingen kopplas upp mot Gateway eller installeras om.

Vrid vredet i -riktningen för att påbörja en värmeminskning

   

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepas)

Vrid vredet i +riktningen för att påbörja en värmeförstärkning

   

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepas)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?