Een automatisering creëren
-
Als uw thuislocatie in België, Denemarken, Zweden of Finland is. Zorg ervoor dat u PowerTag-energie installeert en deze koppelt met het Wiser Home-systeem om een automatisering aan te maken en uit te voeren.
-
Als u zich dicht bij de poolcirkel bevindt (Zweden, Finland en Noorwegen), kan ons systeem geen automatiseringen instellen op basis van zonsondergangs- of zonsopgangstijden vanwege het fenomeen van de Midnight Sun, waar de zon gedurende 24 uur boven de horizon blijft. Dit gebeurt over het algemeen van medio mei tot eind juli. Tijdens deze periode raden we u aan een alternatieve, op tijd gebaseerde voorwaarde te gebruiken voor uw automatiseringen.
- Tik in het Startscherm op Automatisering
.
- Ga naar Automatisering en tik op
om een automatisering te creëren.
- Voer een naam in voor de automatisering (A) en selecteer
één van de volgende voorwaarden om een automatisering te
activeren.
- Alle voorwaarden:: Alle voorwaarden moeten tegelijk vervuld zijn om een automatisering te activeren
- Elke voorwaarde: : Eender welke van de voorwaarden moet vervuld zijn om een automatisering te activeren.
- Tik op Voorwaarden toevoegen (B)
en selecteer een van de volgende punten (C):
- Wijziging van de apparaatstatus (Selecteer het apparaat): Een automatisering wordt geactiveerd op basis van de status van een apparaat, zoals het openen van een rolluik of de detectie van beweging door een bewegingssensor.
- Afwezigheidsmodus (in- of uitschakelen): De afwezigheidsmodus is bedoeld om uw huis in een praktische staat te zetten voor langere perioden van afwezigheid, zoals voor een weekend.
- Selecteer een apparaat om de voorwaarde in te stellen. Kies vervolgens de staat van het apparaat dat de automatisering zal activeren, zoals de Aan-/Uit-staat.
- Tik op Stel in rechtsboven.SUGGESTIE: Als u de voorwaarde wilt veranderen, veeg het dan naar links en tik op het prullenbakpictogram. Voeg vervolgens een nieuwe voorwaarde toe met de vereiste parameters.
- Om uw automatisering op een bepaald tijdstip te starten,
tikt u op en selecteert u één
van de volgende opties (D):OPMERKING: Er kunnen maximaal 10 tijdstippen worden toegevoegd.
- Specifiek tijdstip van de dag: De automatisering start op een specifiek tijdstip van de dag, zoals bij zonsopgang, zonsondergang of om 08:00 uur ‘s morgens.
- Periode: De automatisering wordt geactiveerd in periodes zoals van zonsopgang tot zonsondergang, van zonsondergang tot zonsopgang of van 08:00 tot 17:00 uur.
- Om een actie toe te voegen, tikt u op Dan > Een actie toevoegen en selecteert
u één van de volgende opties (E):OPMERKING: Er kunnen maximaal 10 acties worden toegevoegd.
- Een apparaat bedienen: Selecteer het apparaat en stel de gewenste staat van het apparaat in.
- Melding verzenden: U wordt op de hoogte gesteld als aan de voorwaarde wordt voldaan.
- Activeer een moment: Selecteer een moment.
- Wachten Met deze optie kunt u een vertraging toevoegen aan een automatiseringsreeks. U kunt de wachttijd instellen in stappen van 1 uur en 1 minuut, tot een maximum van 24 uur. Deze functie is handig om acties in een automatisering te vertragen.
- Tik op Een apparaat bedienen en selecteer het gewenste apparaat voor het uitvoeren van de actie, tik dan op Instellen in de rechterbovenhoek.
- Na het instellen van alle voorwaarden en de actie, tik op Opslaan.