DUG_PTC_WH-05

Criar uma automatização

NOTA:
  • Se a sua localização for na Bélgica, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Certifique-se de que instala o PowerTag Energia e emparelhe-o com o sistema Wiser Home para criar e realizar uma automatização.

  • Se estiver localizado perto do círculo árctico (Suécia, Finlândia e Noruega), o nosso sistema não consegue definir automatizações com base nos períodos do pôr do sol ou do nascer do sol devido ao fenómeno do Sol da Meia-noite, onde o sol permanece acima do horizonte durante 24 horas. Isto ocorre geralmente entre meados de Maio até final de Julho. Durante este período, recomendamos que utilize uma condição alternativa baseada no tempo para as suas automatizações.

  1. No ecrã Inicial, toque em Automatizações .
  2. Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização.
  3. Introduza um nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes condições para acionar uma automatização.
    • Todas as condições:: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização
    • Qualquer condição: : Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em
  4. Toque em Adicionar condições (B) e selecione uma das seguintes (C):
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo): Será acionada uma automatização com base num estado de dispositivo, como a abertura de um estore ou a deteção de movimento por um sensor de movimento.
    • Modo Ausente (Ativar ou Desativar): O Modo Ausente destina-se a definir a sua Casa num estado prático para ausências mais longas, como sair durante o fim de semana.
    NOTA: Podem ser adicionadas 10 condições no máximo.
  5. Selecione um dispositivo para definir a condição. Em seguida, escolha o estado do dispositivo que acionará a automatização, como o estado Ligado/Desligado.

  6. Toque em Definir no canto superior direito.
    SUGESTÃO: Caso pretenda alterar a condição, arraste-a para a esquerda e toque no ícone do contentor. Em seguida, adicione uma nova condição com os parâmetros necessários.
  7. Para iniciar a sua automatização numa determinada hora, toque em Quando Adicionar hora e selecione um dos seguintes (D):
    NOTA: Podem ser adicionadas 10 entradas de hora no máximo.
    • Hora específica do dia: A automatização acionará a uma hora específica do dia, como ao nascer do sol, ao pôr do sol ou às 8:00.
    • Período de tempo: A automatização será acionada durante períodos de tempo, como desde o nascer do sol ao pôr do sol, do pôr do sol ao nascer do sol ou das 8:00 às 17:00.
  8. Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (E):
    NOTA: Podem ser adicionadas 10 ações no máximo.
    • Controlar um dispositivo: Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.
    • Enviar notificação: Será notificado se a condição estiver preenchida.
    • Ativar um momento: Selecione um momento.
    • Espera: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em incrementos de 1 hora e 1 minuto, até um máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações dentro de uma automatização.
  9. Toque em Controlar um dispositivo e selecione o dispositivo necessário para efetuar o toque de ação Definir localizado no canto superior direito.
  10. Depois de definir todas as condições e ação, toque em Guardar.
A automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no seletor de ativação/desativação na automatização para a ativar/desativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?