DUG_PTC_WH-05

Eine Automatisierung erstellen

HINWEIS:
  • Wenn Ihr Wohnort in Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland liegt. Installieren Sie PowerTag und koppeln Sie es mit dem Wiser Home-System, um eine Automatisierung zu erstellen und durchzuführen.

  • Wenn Sie sich in der Nähe des Polarkreises befinden (Schweden, Finnland und Norwegen), kann unser System aufgrund des Phänomens der Mitternachtssonne, bei der die Sonne 24 Stunden lang über dem Horizont bleibt, keine Automatisierungen basierend auf Sonnenuntergangs- oder Sonnenaufgangszeiten einstellen. Dies geschieht in der Regel von Mitte Mai bis Ende Juli. Während dieses Zeitraums empfehlen wir Ihnen, eine alternative zeitbasierte Bedingung für Ihre Automatisierungen zu verwenden.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Automatisierungen .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung und tippen Sie dann auf , um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für die Automatisierung (A) ein und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen aus, um eine Automatisierung auszulösen.
    • Alle Bedingungen: Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen
    • Beliebige Bedingung: Eine beliebige Bedingung muss erfüllt sein, um eine Automatisierung auszulösen.
    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen
  4. Tippen Sie auf Eine Bedingung hinzufügen (B) und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Änderung des Gerätestatus (Das Gerät auswählen): Eine Automatisierung wird basierend auf einem Gerätestatus ausgelöst, z. B. Öffnen einer Jalousie oder Erfassung einer Bewegung durch einen Bewegungssensor.
    • Abwesend-Betrieb (Aktivieren oder Deaktivieren): Der Abwesend-Betrieb soll Ihr Zuhause in einen praktischen Zustand für längere Abwesenheiten, wie z. B. während des Wochenendes, versetzen.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.
  5. Wählen Sie ein Gerät aus, um die Bedingung festzulegen. Wählen Sie dann den Zustand des Geräts, das die Automatisierung auslöst, z. B. den Ein/Aus-Zustand.

  6. Tippen Sie auf Einstellung in der oberen rechten Ecke.
    VORSCHLAG: Wenn Sie die Bedingung ändern möchten, wischen Sie sie nach links und tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol. Fügen Sie dann eine neue Bedingung mit den erforderlichen Parametern hinzu.
  7. Um Ihre Automatisierung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu starten, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
    HINWEIS: Es können maximal 10 Zeiteinträge hinzugefügt werden.
    • Spezifische Tageszeit: Die Automatisierung wird zu einer bestimmten Tageszeit ausgelöst, z. B. bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder um 8:00 Uhr.
    • Zeitraum: Die Automatisierung wird während Zeiträumen wie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder von 8:00 bis 17:00 Uhr ausgelöst.
  8. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus (E):
    HINWEIS: Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie den gewünschten Gerätezustand ein.
    • Benachrichtigung senden: Sie werden benachrichtigt, wenn die Bedingung erfüllt ist.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie einen Moment aus.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
  9. Tippen Sie auf Ein Gerät steuern und wählen Sie das gewünschte Gerät aus, um die Aktion auszuführen. Tippen Sie auf Einstellung in der oberen rechten Ecke.
  10. Nachdem Sie alle Bedingungen und Aktionen festgelegt haben, tippen Sie auf Speichern.
Die gespeicherte Automatisierung wird auf der Seite Automatisierung angezeigt. Tippen Sie auf den Kippschalter auf der Automatisierung, um sie zu aktivieren/deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?