DUG_PTC_WH-05

Instalar o dispositivo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Para obter os melhores resultados, recomenda-se que instale o PowerTag a uma distância de 3 metros do Wiser Hub. A qualidade do sinal mantém-se melhor quando não existem grandes obstruções (paredes grossas, armários metálicos, etc.) entre o PowerTag e o Wiser Hub. Isto assegura uma boa intensidade da rede e ajuda a evitar problemas de online/offline, que podem originar dados corrompidos.

Consulte o vídeo de instalação: Como instalar o PowerTag Controlo - Módulo IO
Este vídeo é aplicável para a instalação do PowerTag que aciona um relé de impulso utilizando "um auxiliar de indicação remota e dois fios de circuito de retorno". Para o Powertag que conduz o contactor não é necessário "um auxiliar de indicação remota e dois fios de circuito de retorno".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?