DUG_PTC_WH-05

Redefinir o modo de emparelhamento

Se o PowerTag perder a conexão com o Hub, pode voltar a introduzir o modo de emparelhamento para o colocar em funcionamento no sistema Wiser.

  1. Quando o LED de PowerTag Controlo piscar a vermelho, está a indicar a existência de uma perda de comunicação entre o Wiser Hub e o PowerTag Controlo; aguarde 4 minutos até o LED piscar várias vezes a vermelho por segundo.

    NOTA: Se for observada uma perda ocasional de comunicação, o LED pisca 1 vez a vermelho.
  2. A seguir, prima o botão de configuração do PowerTag durante > 10 s para reiniciar o dispositivo.


Após a reinicialização, o LED do estado pisca a âmbar. O PowerTag introduz o modo de emparelhamento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?