DUG_PTC_WH-05

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração mostra como criar uma automatização para controlar um sistema de água quente quando a produção solar é superior a 2 kW.
NOTA: Se a sua localização for na Bélgica, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Certifique-se de que instala o PowerTag Energia e emparelhe-o com o sistema Wiser Home para criar e realizar uma automatização.
SUGESTÃO: É obrigatório criar duas automatizações. Comece por ligar o sistema de água quente quando a produção de energia solar for superior a 2 kW. Depois, desligue o sistema de água quente quando a produção de energia solar for menos.
O sistema de água quente não se desliga automaticamente até que seja criada outra automatização.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condições > Alteração do estado do dispositivo > Painel solar.
  3. Defina a potência de produção para 2 kW (A) e a condição como mais de (B) e depois toque em Definir.
  4. Leia as informações e toque em OK.
  5. Para adicionar uma ação toque emEntão > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Aquecimento. Defina o estado do dispositivo como Ligado e depois toque em Definir situado no canto superior direito.
    NOTA: Por predefinição, o estado está definido para Desligado.
  6. Introduza o nome da automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .
  7. Toque em Guardar.Depois de guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    NOTA: Pode ativar ou desativar as automatizações guardadas no separador Automatizações, através de .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?