Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Toque em Dispositivos >
> Energia.
- Selecione PowerTag Control e, a
seguir, toque em Seguinte (A) na página
de configuração.NOTA:
-
Certifique-se de que seu PowerTag Control está ligado e a piscar a âmbar antes de prosseguir.
-
Durante o processo de emparelhamento, se o LED do PowerTag Control estiver a piscar lentamente a vermelho (a cada 5 s), aguarde 4 minutos até o LED piscar várias vezes a vermelho por segundo. A seguir, prima o botão de configuração durante > 10 s para reiniciar o dispositivo. Quando o LED estiver a piscar a âmbar, repita o emparelhamento do dispositivo.
-
- Selecione uma opção para emparelhar o dispositivo:
- Digitalizar código QR: pode digitalizar o código QR no dispositivo para o código de instalação.
- Não consigo encontrar o código QR correto: pode introduzir manualmente o Endereço MAC e o Código de instalação do dispositivo se não conseguir digitalizar o código QR.
- Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua
câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no
dispositivo.NOTA: Se o código QR estiver incorreto, aparecerá uma mensagem de Código QR digitalizado incorreto, a seguir, toque em Não consigo encontrar o código QR correto e introduza manualmente o Endereço MAC e o Código de instalação e depois toque em Conectar.
Se o Endereço MAC e o Código de instalação não estiverem visíveis, pode emparelhar o dispositivo tocando em Ignorar e configurar manualmente.A aplicação Wiser Home considera Confirmado se o Endereço MAC e o Código de instalação forem válidos. - Aguarde alguns minutos até o PowerTag Control ser
detetado e associado ao sistema Wiser.
Pode verificar o progresso na aplicação.Após o estado de emparelhamento bem-sucedido, o LED fica verde. - Depois de associar, leia a mensagem de pop-up e toque em OK.
- Na página de configuração, toque em Identificar (B) para identificar o PowerTag Control antes
de configurar.IMPORTANTE: Recomenda-se executar a identificação do dispositivo para se certificar de que está a configurar o dispositivo PowerTag Control correto.É apresentada uma janela de notificação e o LED do estado pisca rapidamente a verde no PowerTag Control. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag Control.
- Toque em Tipo
(C) e selecione a etiqueta que representa o PowerTag Control e toque em Guardar.
SUGESTÃO: Também pode selecionar a opção Personalizado no final da lista e selecionar uma etiqueta personalizada. - Toque em Nome
(D) para introduzir o nome de acordo com a sua preferência.
- Toque em Seguinte e atribua o dispositivo
a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configurar o dispositivo.
- Toque em Tipo de saída
(E) e selecione uma para a seguinte saída elétrica no menu pendente (F) e toque em Feito.
- Contactor: para controlar motores elétricos, iluminação, aquecimento, baterias de condensadores, evaporadores térmicos, bombas, sistemas de água quente e outras cargas elétricas, normalmente utilizados em aplicações onde é necessário realizar operações de fecho e abertura. Siga o Passo 10.
- Relé de impulso: para alternar quando um impulso elétrico é aplicado à sua bobina. Utilizado em aplicações em que é utilizado um sinal elétrico momentâneo para controlar um circuito. Siga o Passo 11.
- Para o tipo de saída
do Contactor:
- Toque em Condição Normal
(G) e selecione um para os seguintes estados da opção de contacto no menu pendente (H) e toque em Feito.
Estes estados determinam o comportamento do contactor quando a energia é aplicada ou removida. A escolha entre os contactores Normalmente aberto e Normalmente fechado depende dos requisitos específicos de controlo ou proteção do circuito elétrico. - Toque em Seguinte para configurar
a página, selecione a divisão que o PowerTag Control controla
e, em seguida, toque em Enviar para concluir
o processo de emparelhamento.NOTA: A divisão do Centro de Energia é criada pelo sistema e é pré-selecionada por predefinição. Se escolher outra divisão, o Centro de Energia não será adicionado ao sistema.
- Toque em Condição Normal
- Para o tipo de
saída do Relé de impulso:NOTA: Verifique se o circuito de retorno está ligado e se o Relé de impulso está em Auto.
O relé de impulso contém um relé de tecnologia fechado com um estado de repouso que pode ser aberto ou fechado. Ao contrário de um contactor, que apresenta uma tecnologia monoestável e um estado de repouso definido.
- Toque em Tipo de feedback
(I) e selecione um para o seguinte circuito de retorno no menu pendente (J) e toque em Feito.
Estes tipos de feedback são importantes para compreender como o relé comunica o seu estado a outros componentes ou sistemas numa configuração de controlo ou monitorização mais alargada.– Normalmente aberto: os contactos do relé estão abertos no seu estado de repouso. Quando o relé recebe energia, estes contactos fecham-se para indicar o estado ativo.
– Normalmente fechado: os contactos do relé estão fechados no seu estado de repouso. Quando o relé recebe energia, estes contactos abrem-se para indicar o estado ativo.
- Toque em Seguinte para configurar
a página, selecione a divisão que o PowerTag Control controla
e, em seguida, toque em Seguinte.NOTA: A divisão do Centro de Energia é criada pelo sistema e é pré-selecionada por predefinição. Se escolher outra divisão, o Centro de Energia não será adicionado ao sistema.
- Depois de selecionar a divisão, pode testar o feedback
do relé de impulso para verificar se está tudo a funcionar
corretamente, ligando o seletor de ativação/desativação
(K) para o Relé de impulso e aguarde alguns minutos para
que o teste seja concluído.
A aplicação mostra o progresso do teste.NOTA: Se o teste de impulso não for bem-sucedido consulte a folha de instruções para a ligação dos fios. - Toque em Feito para concluir o processo de emparelhamento.
Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem sucedido com as seguintes opções:
-
+ Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.
-
Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.
NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.Agora, pode ver o dispositivo recém adicionado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.
NOTA: Se tiver apenas um PowerTag no Sistema Wiser, a página Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial. - Toque em Tipo de feedback