DUG_PTC_WH-03

Ejemplo de una automatización

En este ejemplo se muestra cómo crear una automatización para controlar un sistema de agua caliente cuando la producción solar es superior a 2 kW.
NOTA: Si la ubicación de su hogar se encuentra en Bélgica, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Asegúrese de instalar Energía PowerTag y de conectarlo con el sistema Wiser Home para crear y realizar una automatización.
SUGERENCIA: Es obligatorio crear dos automatizaciones. En primer lugar, encienda el sistema de agua caliente cuando la producción solar sea superior a 2 kW. En segundo lugar, apague el sistema de agua caliente cuando la producción solar sea menor.
El sistema de agua caliente no se apagará automáticamente hasta que cree otra automatización.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para añadir una condición, pulse Añadir condición > Cambio de estado de un dispositivo > Panel solar.
  3. Ajuste la producción de energía a 2 kW (A) y la condición a menor que (B) y, a continuación, pulse Aceptar.
  4. Lea la información y pulse OK.
  5. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Calefacción. Establezca el estado del dispositivo como Encendido y pulse Aceptar en la esquina superior derecha.
    NOTA: De forma predeterminada, el estado está ajustado a Off.
  6. Introduzca el nombre de la automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  7. Pulse Guardar. Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en la pestaña Automatizaciones mediante .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?