Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Toque Dispositivos >
> Energía.
- Seleccione Control PowerTag y, a
continuación, toque Siguiente (A) en la
página de ajustes.NOTA:
-
Asegúrese de que su Control PowerTag está encendido y parpadea en ámbar antes de continuar.
-
Durante el proceso de emparejamiento, si el LED de Control PowerTag parpadea lentamente en rojo (cada 5 s), espere 4 minutos hasta que el LED parpadee en rojo varias veces por segundo. A continuación, pulse el botón de configuración durante >10 s para reiniciar el dispositivo. Cuando el LED parpadee en color ámbar, vuelva a intentar el emparejamiento del dispositivo.
-
- Seleccione una opción para emparejar el dispositivo:
- Escanear código QR: puede escanear el código QR del dispositivo para buscar el código de instalación.
- No encuentro el código QR correcto: puede introducir manualmente la dirección MAC y el código de instalación del dispositivo si no puede escanear el código QR.
- Toque Escanear código QR y
permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara.
A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si el código QR es incorrecto aparecerá el mensaje Código QR escaneado incorrecto, a continuación, toque No encuentro el código QR correcto, introduzca manualmente la dirección MAC y el código de instalación y toque Conectar.
Si la dirección MAC y el código de instalación no son visibles, puede emparejar el dispositivo tocando Omitir y configurar manualmente.La aplicación Wiser Home lo verificará como Confirmado si la dirección MAC y el código de instalación son válidos. - Espere unos minutos para que se detecte el Control PowerTag
y para que se vincule al sistema Wiser.
Puede comprobar el progreso en la aplicación.El LED de estado se vuelve verde cuando el emparejamiento se realiza correctamente. - Una vez vinculado, lea el mensaje emergente y toque OK.
- En la página de configuración, toque Identificar (B) para identificar el Control PowerTag
antes de realizar la configuración.IMPORTANTE: Se recomienda identificar el dispositivo para asegurarse de que está configurando el dispositivo Control PowerTag correcto.Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el Control PowerTag. Toque OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el Control PowerTag.
- Toque Tipo
(C) y seleccione la etiqueta que representa su Control PowerTag y, a continuación, toque Guardar.
SUGERENCIA: También puede seleccionar la opción Personalizar al final de la lista y seleccionar una etiqueta personalizada. - Toque Nombre
(D) para introducir el nombre en función de sus preferencias.
- Toque Siguiente y asigne el dispositivo
a una habitación nueva o existente y toque Enviar.IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, toque Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.
- Toque Tipo de salida
(E) y seleccione una de las siguientes salidas eléctricas del menú desplegable (F) y, a continuación, toque Hecho.
- Contactor: se utiliza para controlar motores eléctricos, iluminación, calefacción, baterías de condensadores, evaporadores térmicos, bombas, sistemas de agua caliente y otras cargas eléctricas que se utilizan normalmente en aplicaciones en las que se requieren operaciones frecuentes de conexión y desconexión. Siga el paso 10.
- Relé de impulsos: diseñado para cambiar cuando se aplica un pulso eléctrico a su bobina. Se utiliza en aplicaciones donde se utiliza una señal eléctrica momentánea para controlar un circuito. Siga el paso 11.
- Para el tipo de salida
del contactor:
- Toque Condición normal
(G), seleccione uno de los siguientes estados de la opción de contacto en el menú desplegable (H) y toque Hecho.
Estos estados determinan cómo se comporta el contactor cuando se aplica o se retira energía. La elección entre contactores normalmente abiertos y normalmente cerrados depende de los requisitos específicos de control o protección del circuito eléctrico. - Toque Siguiente para configurar
la página, seleccione la habitación que controla Control
PowerTag y, a continuación, toque Enviar para completar el proceso de emparejamiento.NOTA: El sistema crea la habitación del Centro de Energía, la cual está preseleccionada por defecto. Si elige otra habitación, el Centro de energía no se agregará al sistema.
- Toque Condición normal
- Para el tipo de
salida del relé de impulsos:NOTA: Compruebe si el circuito de retroalimentación está cableado y el relé de impulsos está en modo automático.
El relé de impulsos incluye un relé de tecnología de enclavamiento con un estado de reposo que puede ser abierto o cerrado. A diferencia de un contactor, que cuenta con una tecnología monoestable y un estado de reposo definido.
- Toque Tipo de respuesta
(I), seleccione uno para el siguiente circuito de retroalimentación en el menú desplegable (J) y toque Hecho.
Estos tipos de respuesta son importantes para comprender cómo el relé comunica su estado a otros componentes o sistemas en una configuración de control o supervisión más grande.– Normalmente abierto: los contactos del relé están abiertos en su estado de reposo. Cuando el relé está activado, estos contactos se cierran para indicar el estado activo.
– Normalmente cerrado: los contactos del relé están cerrados en su estado de reposo. Cuando el relé está activado, estos contactos se abren para indicar el estado activo.
- Toque Siguiente para configurar
la página, seleccione la habitación que controla Control
PowerTag y, a continuación, toque Siguiente.NOTA: El sistema crea la habitación del Centro de Energía, la cual está preseleccionada por defecto. Si elige otra habitación, el Centro de energía no se agregará al sistema.
- Después de elegir la habitación, puede probar
la respuesta del relé de impulsos para comprobar que todo está
funcionando correctamente encendiendo el interruptor basculante (K)
del relé de impulsos y esperando unos minutos para completar
la prueba.
La aplicación muestra el progreso de la prueba.NOTA: Si la prueba de impulso no es satisfactoria, consulte el manual de instrucciones para la conexión del cableado. - Toque Hecho para completar el proceso de emparejamiento.
- Toque Tipo de respuesta