DUG_PTC_WH-03

Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Se recomienda instalar el PowerTag a menos de 3 metros de Wiser Hub para obtener los mejores resultados. La calidad de la señal se mantiene mejor cuando no hay grandes obstáculos (paredes gruesas, armarios metálicos, etc.) entre el PowerTag y su Wiser Hub. Esto proporciona una buena intensidad de red y ayuda a evitar problemas en línea/fuera de línea, lo que podría provocar que los datos se corrompiesen.

Consulte el vídeo de instalación: Cómo instalar Control PowerTag - Módulo IO
Este vídeo se aplica a la instalación de un PowerTag que acciona un relé de impulsos utilizando "cables auxiliares de señalización remota y 2 cables del circuito de retroalimentación". En el caso del PowerTag que acciona un contactor, no se requieren cables auxiliares de señalización remota ni los 2 cables del circuito de retroalimentación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?