DUG_PTC_WH-05

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihre PowerTag Control mit dem Wiser Hub, um über die Wiser Home-App darauf zuzugreifen und sie zu steuern.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihre PowerTag Control von einem qualifizierten Fachmann installiert wurde.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Energie.
  3. Wählen Sie PowerTag Control und tippen Sie dann auf Weiter (A) auf der Einstellungsseite.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Energie > PowerTag Control navigieren.
    HINWEIS:
    • Vergewissern Sie sich, dass Ihr PowerTag Control mit Strom versorgt wird und orange blinkt, bevor Sie fortfahren.

    • Wenn die PowerTag Control-LED während des Kopplungsprozesses langsam rot blinkt (alle 5 Sek.), warten Sie 4 Minuten, bis die LED mehrmals pro Sekunde rot blinkt. Drücken Sie dann die Setup-Taste für > 10 Sek., um das Gerät zurückzusetzen. Wenn die LED gelb blinkt, versuchen Sie erneut, das Gerät zu koppeln.

  4. Wählen Sie eine Option aus, um das Gerät zu koppeln:
    • QR-Code scannen: Sie können den QR-Code auf dem Gerät für den Installationscode scannen.
    • Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden: Sie können die MAC-Adresse und den Installationscode des Geräts manuell eingeben, wenn Sie den QR-Code nicht scannen können.
    WICHTIG: Es wird dringend empfohlen, das Gerät mit MAC-Adresse und Installationscode zu koppeln.
  5. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie dann auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden und geben Sie die MAC-Adresse und den Installationscode manuell ein. Tippen Sie dann auf Verbinden.
    Wenn MAC-Adresse und Installationscode nicht sichtbar sind, können Sie das Gerät durch Tippen auf Überspringen und manuell einrichten koppeln.
    Die Wiser Home-App prüft als Bestätigt, wenn die MAC-Adresse und der Installationscode gültig sind.
  6. Warten Sie einige Minuten, bis die PowerTag Control erkannt und sich mit dem Wiser-System verbunden hat.
    Sie können den Fortschritt in der App überprüfen.
    Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Status-LED grün.
  7. Lesen Sie nach der Verbindung die Popup-Meldung und tippen Sie auf OK.
  8. Tippen Sie auf der Konfigurationsseite Identifizieren (B) zur Identifizierung der PowerTag Control vor der Konfiguration.
    WICHTIG: Es wird empfohlen, eine Geräteidentifikation durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige PowerTag Control-Gerät konfigurieren.
    Ein Benachrichtigungsfenster wird angezeigt und die Status-LED blinkt schnell grün auf der PowerTag Control. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung der PowerTag Control abgeschlossen haben.
  9. Tippen Sie auf Typ (C) und wählen Sie die Bezeichnung für Ihre PowerTag Control aus. Tippen Sie auf Speichern.
    VORSCHLAG: Sie können auch die Option Benutzerdefiniert am Ende der Liste wählen und eine benutzerdefinierte Beschriftung auswählen.
  10. Tippen Sie auf Name (D), um den Ihren bevorzugten Namen einzugeben.
  11. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.
    WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des Geräts.
  12. Tippen Sie auf Ausgabetyp (E) und wählen Sie einen der folgenden elektrischen Ausgänge aus dem Dropdown-Menü (F) aus, und tippen Sie auf Fertig.
    • Schütz: zur Steuerung von Elektromotoren, Beleuchtung, Heizung, Kondensatorbänken, thermischen Verdampfern, Pumpen, Warmwassersystemen und anderen elektrischen Verbrauchern, die normalerweise in Anwendungen eingesetzt werden, in denen häufige Ein- und Ausschaltvorgänge erforderlich sind. Folgen Sie Schritt 10.
    • Impulsrelais: schaltet um, wenn ein elektrischer Impuls an seine Spule angelegt wird. Wird in Anwendungen verwendet, in denen ein kurzzeitiges elektrisches Signal zur Steuerung eines Stromkreises verwendet wird. Folgen Sie Schritt 11.
  13. Für Schütz-Ausgabetyp:
    1. Tippen Sie auf Normaler Zustand (G) und wählen Sie einen der folgenden Zustände der Kontaktoption aus dem Dropdown-Menü (H) aus, und tippen Sie auf Fertig.
      Diese Zustände bestimmen, wie sich das Schütz verhält, wenn Spannung anliegt oder abgeschaltet wird. Die Wahl zwischen Normalerweise geöffnet- und Normalerweise geschlossen-Schützen hängt von den spezifischen Steuerungs- oder Schutzanforderungen des elektrischen Stromkreises ab.

      Normalerweise geöffnet: Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Spule nicht erregt ist, und schließen, wenn die Spule erregt ist.

      Normalerweise geschlossen: Die Kontakte werden geschlossen, wenn die Spule nicht erregt ist, und schließen, wenn die Spule erregt ist.

    2. Tippen Sie auf Weiter, um die Einrichtungsseite aufzurufen, wählen Sie den Raum aus, der von der PowerTag Control gesteuert wird, und tippen Sie dann auf Senden, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
      HINWEIS: Der EnergyCenter-Raum wird vom System erstellt und standardmäßig vorausgewählt. Wenn Sie einen anderen Raum auswählen, wird das EnergyCenter nicht zum System hinzugefügt.
  14. Für den Ausgabetyp Impulsrelais:
    HINWEIS: Prüfen Sie, ob die Rückkopplungsschleife verdrahtet ist und das Impulsrelais auf Auto steht.

    Das Impulsrelais enthält ein verriegeltes technisches Relais mit einem Ruhestatus, der entweder offen oder geschlossen sein kann. Im Gegensatz zu einem Schütz mit monostabiler Technologie und definiertem Ruhezustand.

    1. Tippen Sie auf Art der Rückmeldung (I) und wählen Sie eine für die folgende Rückkopplungsschleife im Dropdown-Menü (J) aus und tippen Sie auf Fertig.
      Diese Arten der Rückmeldung sind wichtig, um zu verstehen, wie das Relais seinen Status an andere Komponenten oder Systeme in einer umfangreicheren Steuerungs- oder Überwachungskonfiguration übermittelt.

      Normalerweise geöffnet: Die Relaiskontakte sind im Ruhezustand geöffnet. Wenn das Relais eingeschaltet wird, schließen diese Kontakte, um den aktiven Zustand anzuzeigen.

      Normalerweise geschlossen: Die Relaiskontakte sind im Ruhezustand geschlossen. Wenn das Relais eingeschaltet wird, öffnen diese Kontakte, um den aktiven Zustand anzuzeigen.

    2. Tippen Sie auf Weiter, um die Einrichtungsseite aufzurufen, wählen Sie den Raum aus, der von der PowerTag Control gesteuert wird, und tippen Sie dann auf Weiter.
      HINWEIS: Der EnergyCenter-Raum wird vom System erstellt und standardmäßig vorausgewählt. Wenn Sie einen anderen Raum auswählen, wird das EnergyCenter nicht zum System hinzugefügt.
    3. Nach der Auswahl des Raums können Sie die Impulsrelais-Rückmeldung testen, um zu überprüfen, ob alles korrekt funktioniert, indem Sie den Kippschalter (K) für das Impulsrelais einschalten und einige Minuten warten, bis der Test abgeschlossen ist.
      Die App zeigt den Testfortschritt an.

      HINWEIS: Wenn der Impulstest nicht erfolgreich ist, siehe Anweisungsblatt für den Kabelanschluss.
    4. Tippen Sie auf Fertig, um den Kopplungsprozess abzuschließen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

    HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Seite Steuerung nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?