DUG_PTC_WH-05

Installieren des Geräts

Lesen Sie die Installationsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird.

Es wird empfohlen, den PowerTag innerhalb von 3 Metern um den Wiser Hub zu installieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Signalqualität bleibt am besten erhalten, wenn sich keine großen Hindernisse (dicke Wände, Metallschränke usw.) zwischen dem PowerTag und Ihrem Wiser Hub befinden. Dadurch entsteht eine gute Netzstärke und Online-/Offline-Probleme, die zu fehlerhaften Daten führen können, werden vermieden.

Siehe das Installationsvideo: Installation des PowerTag Control (C) - E/A-Moduls
Dieses Video gilt für die Installation eines PowerTag zur Ansteuerung eines Impulsrelais mit „Hilfsdrähten für die Fernanzeige und 2 Rückführungskreisen”. Während bei einem PowerTag, das einen Schütz ansteuert, keine Hilfsanzeige per Fernsteuerung und keine „Hilfsdrähten für die Fernanzeige und 2 Rückführungskreisen” erforderlich sind.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?