DUG_PowerTag-E_WH-09

Informações personalizadas sobre energia

NOTA:
  • As Informações de Energia Personalizadas só estão disponíveis em França.

  • Esta funcionalidade será notificada no separador Informações depois de colocar a Rede em funcionamento.

As Informações personalizadas sobre energia são uma funcionalidade de gestão de energia dedicada à monitorização da forma como utilizamos a energia na nossa vida quotidiana. Esta funcionalidade estima o consumo de energia de um agregado familiar exclusivamente com base nos dados da sua companhia elétrica.

Isto torna possível seguir a energia consumida ao longo do tempo e calcular um consumo de carga/energia, fornecendo-lhe as seguintes informações personalizadas sobre energia:

  • comparação do consumo de energia com casas semelhantes

  • discriminação do consumo de energia

  • sugestões de poupança de energia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?