DUG_Schneider Charge_WH-03

Emparejamiento del dispositivo con la aplicación Wiser Home

IMPORTANTE: Asegúrese de que el Schneider Charge se haya configurado por un instalador profesional y que el emparejamiento entre el módulo de control de cargas y el Schneider Charge se haya realizado correctamente.
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Energía.
  3. Seleccione Schneider Charge y, a continuación, toque Siguiente en la página de configuración.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Energía > Schneider Charge.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones para inscribir su Schneider Charge utilizando el ID del cargador.
    Abrir cámara:
    Toque Cámara abierta, toque OK en el mensaje de la ventana emergente y escanee el código QR ubicado abajo a la izquierda en su Schneider Charge.
    IMPORTANTE: Asegúrese de que el permiso de cámara esté habilitado para la aplicación Wiser Home.
    Introduzca el ID del cargador:
    Toque Introduzca el ID del cargador para introducir el ID del cargador de 32 caracteres ubicado al lado del código QR en la parte inferior izquierda de su Schneider Charge y toque Inscribir mi cargador.
    Espere 5 minutos para que el cargador se conecte.
  5. Una vez conectado, toque Nombre para escribir el nombre de acuerdo con su preferencias y, a continuación, toque Siguiente.
    NOTA: Por defecto, el nombre aparecerá como Schneider Charge.
  6. Encienda el interruptor de alternancia para activar la autorización de carga y toque Siguiente.
    Si se habilita, puede iniciar el proceso de carga pulsando Autorizar carga en el panel de control de la aplicación Wiser Home después de conectar el cargador a un VE. Si no se habilita, la carga empezará inmediatamente al conectar el cargador a un EV.
    Consulte Habilitación de la autorización de carga para obtener más información.
  7. Toque Terminar para completar el proceso de emparejamiento.
Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, el Schneider Charge aparecerá en la página Control de la aplicación.
NOTA: Si solo tiene un cargador EV en el sistema Wiser, la página Control no estará visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la página Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?