DUG_Schneider Charge_WH-03

Parkoppla enheten med Wiser Home-appen

VIKTIG: Se till att Schneider Charge har konfigurerats av en professionell installatör och att parkoppling mellan anti-trippningsmodulen och Schneider Charge lyckas.
  1. Gå till sidan Hem och tryck på .
  2. Tryck på Enheter > > Energi.
  3. Välj Schneider Charge och tryck sedan på Nästa på installationssidan.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Energi > Schneider Charge.
  4. Markera ett av följande alternativ för att registrera din Schneider Charge med hjälp av laddarens ID.
    Öppna kamera:
    Tryck på Öppna kamera, på popup-meddelandet trycker du på OK och skannar QR-koden längst ned till vänster på din Schneider Charge.
    VIKTIG: Se till att kamerabehörigheten är aktiverad för Wiser Home-appen.
    Ange laddarens ID:
    Tryck på Ange laddarens ID för att ange laddarens ID med 32 tecken bredvid QR-koden längst ned till vänster på din Schneider Charge och tryck på Registrera min laddare.
    Vänta i 5 minuter på att laddaren anslutas.
  5. När du är ansluten trycker du på Namn för att ange namnet baserat på dina inställningar och tryck ersedan på Nästa.
    OBS: Som standard visas namnet Schneider Charge.
  6. Slå på växlingsreglaget för att aktivera laddningsbehörighet och tryck sedan på Nästa.
    Om den är aktiverad kan du initiera laddningsprocessen genom att trycka på Auktorisera laddning i kontrollpanelen i Wiser Home-appen efter anslutning av laddaren till ett elfordon. Om den inte är aktiverad kommer laddningen att starta omedelbart när laddaren ansluts till ett elfordon.
    Se Aktiverar laddningsbehörighet för mer information.
  7. Tryck på Slutför för att slutföra parkopplingsprocessen.
Om parkopplingen lyckas visas Schneider Charge på appens sida Kontroll.
OBS: Om du bara har en EV-laddare i Wiser-systemet kommer sidan Kontroll inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via sidan Hemma.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?