DUG_Schneider Charge_WH-04

Sobre o documento

Objectivo do documento

Este documento fornece instruções detalhadas para a colocação em funcionamento e utilização do Schneider Charge com a aplicação Wiser Home. Explica como configurar as definições de rede, definir modos de carregamento, criar horários e monitorizar o consumo de energia. Os utilizadores podem emparelhar o carregador com o Módulo Anti-Tripping para gestão da carga. O guia também abrange actualizações de firmware, renomeação de dispositivos, exportação do histórico de carregamento e gestão de sessões de carregamento através de controlos baseados em aplicações.

Âmbito de aplicação

As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em www.se.com. Como parte da nossa estratégia empresarial de melhoria constante, podemos rever o conteúdo ao longo do tempo para aumentar a clareza e a exatidão Se se verificar uma diferença entre as caraterísticas do presente documento e as caraterísticas em www.se.com, consulte www.se.com para obter as informações mais recentes.

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
  • O equipamento deve ser instalado, colocado em funcionamento, alvo de manutenção e somente por pessoal qualificado.
  • O carregador, o cabo e o conetor devem ser controlados regularmente para detetar eventuais danos (inspeção visual).
  • Se o carregador estiver danificado, desligue-o imediatamente e substitua-o
  • Não abra nem modifique o carregador.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
RISCO DE FERIMENTOS
  • Não utilizar qualquer cabo de extensão para ligar o veículo elétrico ao carregador.
  • Não ligue nenhum outro tipo de cargas ao carregador (ferramentas elétricas, etc.).
  • Não utilize força bruta para desligar o conetor de carregamento do veículo elétrico, uma vez que este está mecanicamente bloqueado.
  • Evitar que o conetor esteja em contacto com uma fonte de calor, sujidade ou água.
  • Ao utilizar um carregador integrado para carregar o seu carro elétrico, leia atentamente as sugestões e instruções do veículo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
CUIDADO
RISCO DE DANIFICAR A ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO
Nunca limpar o ponto de carregamento pulverizando-o com água (mangueira para regar o jardim, aparelhos de limpeza a alta pressão, etc.).
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.

Informações gerais de segurança cibernética

Nos últimos anos, o número crescente de máquinas em rede e fábricas de produção tem registado um aumento correspondente do potencial de ameaças cibernéticas, como acesso não autorizado, violações de dados e interrupções operacionais. Deve, portanto, considerar todas as medidas de cibersegurança possíveis para ajudar a proteger ativos e sistemas dessas ameaças.

Para ajudar a manter os seus produtos Schneider Electric seguros e protegidos, é do seu interesse implementar as melhores práticas de cibersegurança, conforme descrito no documento Cybersecurity Best Practices.

A Schneider Electric fornece informação e assistência adicionais:

Dados ambientais

Encontre e transfira informações completas sobre dados ambientais acerca dos nossos produtos, incluindo conformidade RoHS e declarações REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP) e instruções de Fim de Vida (EOLI), entre outros.


https://www.se.com/myschneider

Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider

Clique na ligação abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaração de Conformidade

A Schneider Electric Industries SAS declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO.

A Declaração de Conformidade encontra-se disponível para ser transferida em:

Idiomas disponíveis do documento

O documento está disponível nos seguintes idiomas:

  • Inglês

  • Português

  • Alemão

  • Dinamarquês

  • Sueco

  • Francês

  • Finlandês

  • Espanhol

Informação sobre terminologia não inclusiva ou não sensível

Como empresa responsável e inclusiva, a Schneider Electric está constantemente a atualizar as suas comunicações e produtos que contêm terminologia não inclusiva ou insensível. No entanto, apesar destes esforços, o nosso conteúdo pode conter termos que são considerados inadequados por alguns clientes.

Marcas comerciais

  • Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.
  • Zigbee® é uma marca comercial registada da Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas comerciais registadas da Apple Inc.
  • Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas comerciais registadas da Google Inc.
  • A Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
  • QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?