DUG_Schneider Charge_WH-04

Repor o PIN através da aplicação eSetup.

Se perder o PIN de ativação, pode repor o PIN para o valor predefinido utilizando a aplicação eSetup.
  1. Abra a aplicação eSetup, selecione Schneider Charge e toque em Saltar o tutorial.
  2. Ligar o Schneider Charge, quando a luz indicadora lateral ficar verde sólida, tocar em Sim, está verde na aplicação.
  3. Quando a luz indicadora lateral ficar verde, prima e mantenha premido o botão de pressão lateral durante 3 s.
    Isto criará uma rede sem fios temporária, que estará ativa durante 4 minutos.
    NOTA: Se a luz indicadora LED lateral estiver desligada, desligue a estação de carregamento e volte a ligá-la para reativar o botão lateral.
  4. Na aplicação, toque em Sim, está a respirar verde e execute um dos seguintes métodos para ler o código QR localizado na parte lateral do seu Schneider Charge para se ligar à rede sem fios temporária.
    Conectar manualmente:
    1. Toque em Conectar manualmente > Abrir as definições de Wi-Fi.
    2. Selecione o SchneiderCharge_#-##-## da lista e introduza a palavra-passe Wi-Fi® localizada na parte lateral do dispositivo.
    3. Uma vez conectado, regresse à aplicação Wiser Home.
    Toque em Abrir a câmara:
    IMPORTANTE: Ativar a câmara apenas para a aplicação Residência Wiser.
    1. Toque em Abrir a câmara.
    2. Toque em OK, na caixa de diálogo pop-up.
    3. Digitalize o código QR no lado direito do Schneider Charge, para aderir à rede sem fios temporária.
  5. No ecrã, introduza o Novo PIN no ecrã, confirme o PIN e toque em Guardar.
    NOTA: O PIN deve conter entre 6 e 16 dígitos, não pode conter o mesmo dígito mais de três vezes e o PIN não deve ter seis dígitos em sequência.
    O novo PIN foi definido com êxito.
  6. Introduza o Novo PIN e toque em Repor o PIN.
Após a reposição, a aplicação apresenta o estado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?