DUG_Schneider Charge_WH-04

Acerca do dispositivo

O Schneider Charge oferece aos proprietários de casas uma forma fácil e inteligente de carregar os seus veículos eléctricos. A aplicação Wiser Home permite um acesso fácil para monitorizar e controlar remotamente a experiência de carregamento e programar sessões de carregamento utilizando a energia renovável dos painéis solares. Isto ajuda a otimizar o consumo de energia, a evitar excessos de potência e a reduzir a pegada de carbono.

Quando instalado com o Módulo Anti-Tripping, o Schneider Charge fornece uma solução completa para a gestão da carga de energia. Para obter mais informações, consulte Sistema de Anti-disparo.

Elementos de operação

A

Estação de carregamento

A estação de carregamento fornece energia eléctrica aos veículos eléctricos que estão ligados ao Schneider Charge.

B

Calha de enrolamento do cabo

Quando não estiver a utilizar o cabo de carregamento, enrole-o à volta da calha da estação de carregamento para evitar o perigo de tropeçar e danos no equipamento.

C

Luz indicadora da frente

Indica o estado do Schneider Charge. Consultar Indicação LED.

D

Luz indicadora lateral

Indica o estado durante a colocação em funcionamento do ponto de acesso Wi-Fi® e o emparelhamento do módulo anti-tripping.

E

Botão funcional (botão de pressão)

Para ativar o emparelhamento do ponto de acesso Wi-Fi/código PIN de redefinição/módulo anti-tripping (desligue e depois ligue o dispositivo para ativar este botão).

F

Tomada de carregamento

Para ligar o cabo de carregamento T2.

IMPORTANTE:
  • Utilizar o módulo Anti-tripping apenas com o Schneider Charge. Não o utilizar com outros aparelhos eléctricos.

  • Emparelhar o módulo Anti-tripping com o Schneider Charge como um produto autónomo. impede a utilização do PowerTag no sistema. Por conseguinte, restringe a funcionalidade de determinadas caraterísticas, como a IA da Casa Mais Inteligente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?