DUG_Schneider Charge_WH-04

Emparelhar o módulo antidisparo com o Schneider Charge

Pode emparelhar o Módulo antidisparo e o Schneider Charge entre si para evitar distúrbios entre os dois.
IMPORTANTE:
  • Assegurar-se de que a instalação do módulo anti-partida e do Schneider Charge é efectuada de acordo com o manual de instalação.

  • Não desligue a fonte de alimentação durante o processo de emparelhamento.

Ativar o modo de emparelhamento

  1. Ative o modo de emparelhamento no módulo antidisparo como referido abaixo:

    1. Para o módulo EVAxHPC1:
      Ligue o módulo e, em seguida, prima o botão COM durante 5 s para entrar no modo de emparelhamento.
      Todos os LEDs piscam a verde.

    2. Para o módulo EVA2HPC3:
      Utilizando uma chave de fendas, coloque o primeiro e o último interrutor DIP na posição de ligado e, em seguida, ligue o módulo.
      Apenas o LED do sistema pisca a verde.

  2. Ligar o Schneider Charge. Quando a luz indicadora lateral ficar verde, prima o botão funcional (Empurrar botão) do Schneider Charge 3 vezes para ativar o modo de emparelhamento.


    A luz indicadora lateral pisca a azul

Quando ambos estiverem no modo de emparelhamento, aguarde alguns minutos até se ligarem entre si.

Com o emparelhamento bem-sucedido:

  • No módulo EVAxHPC1, tanto o LED Pico como o LED Executar ficam ambos verde fixo.

  • No módulo EVA2HPC3, o LED System fica verde, enquanto o LED Communication fica verde sólido.

  • Ligado Schneider Charge, o indicador luminoso Side fica verde sólido.

NOTA: Após o emparelhamento bem-sucedido, defina o limite de corrente máx. no módulo antidisparo, consulte o respetivo manual de instalação.

Desemparelhar/Abortar do modo de emparelhamento

Introduza o modo de emparelhamento conforme mencionado acima e siga o procedimento abaixo para desemparelhar ou abortar o modo de emparelhamento:

  • No módulo EVAxHPC1: Antes do emparelhamento bem sucedido, prima uma vez o botão COM para abortar.

  • No módulo EVA2HPC3: Antes do emparelhamento bem sucedido, alterar a classificação atual utilizando o interrutor DIP para abortar.

  • Ligado Schneider Charge: Prima e mantenha premido o botão lateral durante 5 segundos para abortar.

NOTA: Recomenda-se que o processo de desemparelhamento seja efectuado separadamente para o módulo anti-tripping e para a estação de carregamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?