Gestão antidisparo
-
Quando a Rede atingir mais de 80% do limite do contrato, o algoritmo Antidisparo será ativado para controlar os dispositivos registados na Gestão Antidisparo.
-
Quando um dispositivo é gerido por uma Gestão Antidisparo, as Programações, Momentos e Automatizações não são executados nesse dispositivo.
Pré-requisito:
Caso 1: com Módulo
Antidisparo
-
Se o PowerTag Energia estiver instalado, deve ser removido do sistema de rede.
NOTA: Quando o PowerTag for removido do sistema, não será possível utilizar a funcionalidade de IA da Casa Mais Inteligente. -
O Módulo Antidisparo deve ser instalado e emparelhado com o Schneider Charge.
Consulte Emparelhar o módulo antidisparo e o Schneider Charge -
Deve ser definida a classificação da entrada principal.
Consultar Definição da tarifa.
Caso 2: com PowerTag Energia
-
Se o Módulo Antidisparo estiver instalado, deve ser removido do sistema.
-
Certifique-se de que o PowerTag Energia está instalado e emparelhado com o sistema Wiser Home, e configure um dos dispositivos do PowerTag como Rede.
Consulte Emparelhar o PowerTag principal como Rede. -
A amperagem da entrada principal deve ser definida.
É definido de forma automática um limite de contrato predefinido ao emparelhar o PowerTag Energia principal como Rede. Pode alterar o limite do contrato posteriormente se o valor de Rede definido durante a instalação do PowerTag Energia não corresponder à tarifa. Consulte as Definições Definir tarifa.
Ativar a Gestão Antidisparo
Uma vez concluídos os pré-requisitos, o utilizador é notificado de que esta funcionalidade está disponível. O ecrã Antidisparo é apresentado na página Principal.
Desativar a Gestão Antidisparo
A funcionalidade Gestão Antidisparo dos dispositivos suportados pode ser desativada a qualquer momento.
-
Na página Principal, toque em .
Toque no botão ativar/desativar (A) para os dispositivos que pretende desativar.
Se o dispositivo estiver a ser utilizado, uma notificação irá avisá-lo de que a desativação desta funcionalidade poderá provocar um corte da energia. -
Toque em Continuar para desativar.
Estado de ativação
Na página
Principal e na página do painel de controlo dos dispositivos, (A) indica o estado de gestão
antidisparo.
-
Normalmente, os dispositivos ficam desligados até 10 minutos. Será reiniciado automaticamente assim que a energia estiver disponível.
-
Se pretender ativar o dispositivo na página Principal ou na página do painel de controlo, é apresentada uma janela de Advertência em como o dispositivo está a ser ativamente gerido. Leia as informações e toque em Ir para as definições e desative o botão ativar/desativar para remover o dispositivo da Gestão antidisparo.
Estado em tempo real
Quando a funcionalidade Antidisparo está ativa para qualquer dispositivo, a limitação da carga (A) é mostrada no separador Em tempo real.
Resolução de problemas
|
Erro |
Causa possível |
Solução |
|
|
|
Reinicie o Hub. |
|
O sistema/hub não consegue receber os dados do dispositivo. |
|