DUG_Schneider Charge_WH-04

Módulo Anti-disparo

EVA2HPC1

EVA4HPC1

EVA2HPC3

Descrição geral

O Módulo Anti-Tripping Schneider Charge, quando utilizado com uma estação de carregamento Schneider Charge, funciona como um sistema inteligente de gestão de carga. Ajusta continuamente a potência de saída do carregador para o veículo elétrico com base na potência disponível na casa.

O sistema de gestão de carga determina a disponibilidade de energia comparando o limite de energia da rede eléctrica com o consumo de energia da casa. Estes dados de consumo são medidos através de um transformador de corrente instalado na parte inferior do disjuntor principal.

A comunicação entre o sistema Anti-Tripping doméstico e a estação de carregamento Schneider Charge é estabelecida através da comunicação por linha eléctrica (PLC), eliminando a necessidade de um cabo de comunicação separado.

NOTA: O módulo Anti-Tripping foi especificamente concebido para ser utilizado com os postos de carregamento Schneider Charge. Não o utilizar com outros aparelhos eléctricos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?