DUG_Schneider Charge_WH-03

Automatisk uppdatering av fast programvara

Du kan välja enheter som ska uppdateras automatiskt till den senaste fasta programvaran. Då får du tillgång till de senaste funktionerna.
  1. På sidan Hem trycker du på Alla > Systeminställningar > Uppdateringar av fast programvara.
  2. Aktivera växlingsreglaget för den enhet som du vill aktivera automatisk uppdatering av fast programvara för.
Det gör att laddaren kan uppdateras till den senaste fasta programvaran när den blir tillgänglig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?