DUG_Schneider Charge_WH-03

Skapa en automatisering

Följande är ett exempel på hur man skapar en automatisering för att starta EV-laddaren när du är borta.
OBS: EV-laddare kan endast fungera som en åtgärd.
  1. Gå till sidan Hemma och tryck på .
  2. Gå till Automatisering och tryck sedan på för att skapa en automatisering.
  3. Tryck på och välj en ikon som bäst representerar din automatisering.
  4. Ange ett namn på automatiseringen (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B).
    • Alla villkor: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automatisering
    • Alla tillstånd: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automatisering.
  5. Tryck på Lägg till villkor (C) och välj något av följande (D):
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet)
    • Borta-läge (Aktivera eller inaktivera)
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

  6. Välj Aktiverat bortaläge (E).

    OBS: Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .
  7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande. I det här fallet Styr en enhet (F).
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.

    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automatiseringen.

    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.

    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

  8. Välj EV-laddare (G) och välj sedan en åtgärd (H) att tilldela.
  9. Tryck på Spara (I).
    Den sparade automatiseringen visas på sidan Automatisering. Tryck på växlingsreglaget på sidan Automatisering för att aktivera/inaktivera automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?