DUG_Schneider Charge_WH-03

Parkoppla anti-trippningsmodulen med Schneider Charge

Du kan parkoppla anti-trippningsmodulen och Schneider Charge med varandra för att förhindra störningar mellan dem.
VIKTIG:
  • Se till att installationen av anti-trippningsmodulen och Schneider Charge är slutförd i enlighet med installationshandboken.

  • Stäng inte av strömförsörjningen under parkopplingsprocessen.

Aktivera parkopplingsläge

  1. Aktivera parkopplingsläge i anti-trippningsmodulen enligt nedan:

    1. För EVAxHPC1-modul:
      Slå på strömmen till modulen och tryck sedan på knappen COM under 5 sekunder för att gå in i parkopplingsläget.
      Alla lysdioder blinkar grönt.

    2. För EVA2HPC3-modul:
      Använd en skruvmejsel för att ställa in den första och sista DIP-omkopplaren till PÅ-läge och slå sedan på modulen.
      Endast systemlysdioden blinkar grönt.

  2. Starta Schneider Charge. När sidoindikatorlampan lyser grönt trycker du på knappen Tryck på Schneider Charge 3 gånger för att aktivera parkopplingsläget.
    Sidoindikatorlampan blinkar blått.

När båda befinner sig i parkopplingsläge väntar du några minuter på att de ska koppla ihop sig med varandra.

Vid lyckad parkoppling:

  • På EVAxHPC1-modulen lyser båda lysdioder Topp och Kör fast grönt.

  • På EVA2HPC3-modulen blinkar lysdioden System grönt medan lysdioden Kommunikation lyser fast grönt.

  • På Schneider Charge lyser lysdioden fast grönt.

OBS: Efter lyckad parkoppling ställer du in max. strömgräns i anti-trippningsmodulen, se respektive installationshandbok.

Koppla från/avbryta parkopplingsläge

Ange parkopplingsläge enligt ovan och följ proceduren nedan för att ta bort parkopplingsläget eller avbryta det:

  • På EVAxHPC1-modulen trycker du innan du lyckas parkoppla på knappen COM en gång för att avbryta.

  • På EVA2HPC3-modulen ställer du in annan strömstyrka före lyckad parkoppling med DIP-omkopplare.

  • På Schneider Charge trycker du på sidoknappen i 5 sekunder för att avbryta.

OBS: Vi rekommenderar att du utför bortkopplingsprocessen separat för anti-trippnings- och laddningsstationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?