DUG_Schneider Charge_WH-03

Återställa PIN-koden via eSetup-appen

Om du har förlorat PIN-koden för driftsättning kan du återställa PIN-koden till standardvärdet med eSetup-appen.
  1. Öppna eSetup-appen och välj Schneider Charge och tryck på Hoppa över självstudien.
  2. Slå på strömmen till Schneider Charge, och när sidoindikatorlampan lyser helt grönt trycker du på Ja, det är grönt i appen.
  3. I Schneider Charge, när sidoindikatorlampan blir helt grön, trycker och håller du in sidotryckknappen i 3 sekunder.
    Detta skapar ett tillfälligt trådlöst nätverk i Schneider Charge som kommer att vara aktivt i 4 minuter.
    OBS: Om sidoindikatorlampan är släckt stänger du av laddningsstationen och slår sedan på den för att återaktivera sidoknappen.
  4. I appen trycker du på Ja, den andas grönt och utför en av följande metoder för att skanna QR-koden som finns på sidan av din Schneider Charge för att ansluta till det temporära trådlösa nätverket.
    Öppna kamera:
    Tryck på Öppna kamera, på popup-meddelandet trycker du på OK och skannar QR-koden på sidan av laddaren för att ansluta till det tillfälliga trådlösa nätverket.
    VIKTIG: Se till att kamerabehörigheten är aktiverad för eSetup-appen.
    Anslut manuellt:
    1. Tryck på Anslut manuellt > Öppna Wi-Fi-inställningar.
    2. Välj SchneiderCharge_##-##-### från listan och ange Wi-Fi®-lösenord på sidan av enheten.
    3. När du är ansluten går du tillbaka till Wiser Home-appen.
  5. På skärmbilden anger du den nya PIN-koden, bekräftar PIN-koden och trycker på Spara.
    OBS: PIN-koden måste innehålla 6 till 16 siffror, får inte innehålla samma siffra mer än 3 gånger och kod som inte ska ha 6 sekventiella siffror.
    Ny PIN-kod har angetts.
  6. Ange Ny PIN-kod och tryck på Återställ PIN.
Efter återställning visar appen status.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?