DUG_Schneider Charge_WH-03

Om enheten

Schneider Charge (även kallad EV-laddare) ger husägare en enkel och smart laddningsupplevelse. Denna laddningsstation är en elektrisk apparat som levererar elektrisk energi för att ladda elfordon för inomhusbruk och privata utomhusområden. Med Wiser Home-appen kan du enkelt övervaka och fjärrstyra laddningsupplevelsen och schemalägga laddningssessioner med hjälp av förnybar solenergi. På så sätt kan husägare optimera sin förbrukning, undvika strömavbrott och minska koldioxidutsläppen.

När Schneider Charge installeras med en anti-trippningsmodul är den en heltäckande lösning för hantering av strömbelastning. Mer information finns i Anti-trippningssystem.

Manöverelement

A

Kabelvinda

När den inte används ska laddningskabeln lindas runt laddstationens ränna för att undvika utlösningsrisker och skador på utrustningen.

B

Främre indikatorlampa

Indikerar laddstationens och laddningssessionens status. Se LED-indikeringen.

C

Sidoindikatorlampa

Indikerar status under driftsättning av Wi-Fi®-åtkomstpunkten och parkoppling av anti-trippningsmodulen.

D

Funktionell knapp (tryckknapp)

Tryck för att aktivera Wi-Fi-åtkomstpunkt/återställa PIN-kod/parkoppla anti-trippningsmodul (stäng av och sätt sedan på produkten igen för att aktivera den här knappen).

E

Laddningsuttag

Anslut T2-laddningskabeln.

VIKTIG:
  • Anti-trippningsmodulen är utformad för att användas med Schneider Charge. Får inte användas tillsammans med andra elektriska enheter.

  • När anti-trippningsmodulen används med Schneider Charge som fristående är användningen av PowerTag i systemet utesluten, vilket begränsar funktionaliteten hos vissa funktioner som t.ex. Minska min faktura – AI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?